This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:电感器选择和最大值 输出电容

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569840/lmr54410-inductor-selection-and-max-output-capacitance

器件型号:LMR54410


工具/软件:

尊敬的团队:

我希望设计一个支持 3.3V、5V 12V 和 24V 输出电压的模块、并具有极少的设计型号。 根据数据表和 webench、合适的电感器值包括:

输出电压 电感器值(数据表) 电感值 (WEBench)
3.3V 10 μ H 8.2uH
5V 15 μ H 12uH
12 伏 33 μ H 22uH
24 伏  - 22uH

输入电压:34V ~ 36V

请对以下内容提供一些见解、
1) 15uH 电感器适用于 3.3V 和 5V 输出吗?
2) 22uH 电感器适用于 12V 和 24V 输出吗?
3) 什么是最大。 支持的输出电容?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的,你可以使用 15uH/两种情况

    2) 您能提供开关频率吗? 这是计算电流纹波所必需的。

    3) 根据所需的瞬态规格选择 Cout。

    谢谢

    Pramanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么、为了确认这一点、15uH 电感器是否适合 3.3V、5V、12V 和 24V 电感器?

    对于 LMR54410、开关频率为 1.1MHz。
    我想知道最大值 LMR54410 支持的输出电容。  

    此致、
    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以对所有输出使用 15uH。

    对于最大输出电容器、随着电容器的增加、您必须选择电解电容器、电解电容器的 ESR 因制造商而异。 我想您可以使用随附的快速入门计算器、根据需要填充规格、并改变输出电容、看看哪个最大电容器至少可以提供 PM = 45。

    SLURB07 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢

    Pramanik