This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A596:在 PCN 实施之后使用 IC 时、100%失败。

Guru**** 2552170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559144/tpic6a596-100-failed-when-use-the-ic-after-the-pcn-implementation

器件型号:TPIC6A596


工具/软件:

我们在使用具有以下跟踪代码标记的器件时遇到 100%故障率。

根据 X 射线结果、引线键合方式存在差异。  

还随附了故障排除结果。

我们发送了失败分析,但是 IC 通过了 ATE 测试。 TI 质量团队要求我们 在 TI E2E 平台的支持下继续在应用级别进行进一步调试

e2e.ti.com/.../TM3009021-TI-IC-.pptxe2e.ti.com/.../TPIC6A595DWR--troubleshooting-result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nik、

    您能否提供“正常“批次和“未通过“批次的卷带图片?  还请提供测试波形、包括 SRCK、RCK、Serin、SEROUT?

    请注意下图、尤其是对于 RCK 信号。  非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障批次的卷带标签已过期、不再可用。 对于测试波形、我很快会得到测试工程师的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../waveform-details.zip

    请参阅随附的良好和不良波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nik、

    您能将这些信号放在同一个屏幕上吗? 这是不容易看到的数据传输,另外,什么是故障现象? 没有 SEROUT 或者无法控制通道? 还请使用波形来显示问题、这对理解细节非常有帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的报告进行比较。 引脚 1、2,11,12,13,14 的输出电压存在差异、以黄色突出显示。  e2e.ti.com/.../TPIC6A595DWR--troubleshooting-result-with-waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们刚刚收到了另一批新的. 请告知为何 REV 发生变化。 好的是 REV C、失败的是 REV A.e2e.ti.com/.../label.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nik、

    对不起,误解,我把我想要的波形的例子. 请提供良好和不良设备的类似图片、附加文件中的 SEROUT 也不同。 了解 有效的数据传输过程非常重要。 您使用的是 DW 封装吗? 从 Excel 中、似乎输出 (PIN1、PIN2、PIN11、12、13、14) 未开启。 您能分享一下原理图吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailee、请根据标签告知 REV 差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有适当的设备来提供类似的波形图片。 请参阅随附的 schematice2e.ti.com/.../6403.TPIC6A595DWR--troubleshooting-result-with-waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nik、

    我有一个小问题:您如何获得“价值“的价值? 您是否测量了峰值电压? 或只是平均电压? 我想了解 SEROUT 电压为 0.16V 的原因。 此外、请尝试提供波形、这对于了解所发生的情况非常有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    使用万用表测量直接销。0.16 是使用万用表时的平均值。 我们只能提供已提供的单个波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nik、

    捕获 RCK 波形时、您是否将信号反转? 我想知道零电压是在哪里。 因为从电流波形来看、它应该是负电压。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是反向的。 我会让我们的最终客户参与本次讨论、因为他们根据调查结果有疑虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nik、

    正如我提到的、RCK 信号应遵循图中的时序要求、您能否将“故障“批次的当前 RCK 信号反转以查看是否有任何变化? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的包含两个测量值的文字文档。

    第一张图片是“新“TPIC、第二张图片是旧 TPIC。

    n´t 是输入信号,我看不到一个差异,但串行输入在新模型中没有被传输到输出,而是在旧版本中。

    输出连接到步进绕组。

    我用旧的 TPIC 替换了新的 TPIC、该装置正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    您和 Nick 谈论的是同一个案例吗? 如果是、波形中的绿线有什么含义? 如果是 RCK 信号、请先将其反转并进行相同的测试。 谢谢!