This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:电荷泵

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570154/tps22992-charge-pump

器件型号:TPS22992


工具/软件:

它可能与之有关的人:  

器件内部如何使用电荷泵?

如果电荷泵低于建议的电压范围 (< 1.5V)、电路如何响应?

谢谢、

Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brendan

     当电压低于建议的电压范围 (< 1.5V) 时、内部控制电路不会正确偏置。 因此、我们期望器件将驱动器保持在关闭状态

    BR

    Rakesh