This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570027/tps61022-tps61022

器件型号:TPS61022


工具/软件:

我在设计中使用 TPS61022、在 1.8V 至 3.7V 直流输入电压范围内、我的输出功率要求为 4V 2A。 但当我测试电路时、它仅适用于 1A 负载电流输出压降的 500mA 负载。当输入电压低于 3V_DC 且高于 1A 负载时、它根本不工作、有人能告诉我会发生什么。 我将该原理图文件随附在后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否将 R35 更改为 100k Ω 和将 R34 更改为 560k Ω?  短接 Q3、首先移除 C3 和 SJ6。 同时拆下 DC21。 有关布局、请参阅下面的一个。  检查波形、查看是否存在任何开关不稳定的迹象。

    Aurora