This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:Vin1 和 Vin2 之间的非对称行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567290/tps2117-asymetric-behaviour-between-vin1-and-vin2

器件型号:TPS2117


工具/软件:

您好:

在二极管模式下测试 TPS2117 时、我们发现了一些意外行为。 我们有 2 个电源、一个电池和 USB。 我们正在测试电源在连接 USB 后是否会自动切换到 USB。 我们使用 2 个工作台电源来代替实际电池和 USB。

我们的设置 1 是:

  • Vin1 = 4.5V (USB)
  • Vin2 = 0 ~ 5V(电池)
  • VOUT =负载电阻器、我们测量此电压
  • ST 保持悬空
  • 模式接地
  • PR1 接地

我们首先打开“Battery",“,然后、然后打开“USB",“,并、并检查 Vout 首先与电池相同、然后它会上升到 USB 4.5V。 我们得到了以下结果:

Vin1 Vin2 观察

4.50V

1.50V VOUT 首先为 1.50V、然后是 4.50V
4.50V 1.75V VOUT 首先是 1.75V、然后是 4.50V
4.50V 1.77 VOUT 首先为 1.77V、然后下降。 两个电源都提供电源
4.50V 1.80 VOUT 首先为 1.77V、然后下降。 两个电源都提供电源

如果我们翻转电源并在 Vin2 上使用 4.50V、并改变 Vin1 上的电压、则 IC 会按预期工作、直到两个电源几乎相等、一直变为 2 中的最大值。 阅读数据表、我们知道在二极管模式下使用哪一个电源并不重要。 这种行为是已知的吗? 为什么我们看到这种不对称性测量?

欣赏任何见解、

Silvestre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Silvestre

    很抱歉耽误你的时间。

    电源来自两个电源“是什么意思? 负载电流是多少? Vin1 在 4.5V 时是否折叠?

    您能否请提供 Vin1、Vin2 和 Vout 的测试波形、以了解要分析的通过案例和失败案例  

    此致

    Rakesh