This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:充电电流的异常检测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562293/bq4050-abnormal-detection-of-charging-current

产品编号:BQ40Z50
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

工具/软件:

您好、上图显示了电流检测电路、其中电容器 C19 和 C20 未连接、但充电时检测电流异常。 
实际输入电流为 100mA、显示电流为 3824mA、输入电压正常、为 12.3V。这是软件设置问题还是硬件问题? 
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin、

    在使用示波器执行此测试时、您是否测量了电流以确认您实际强制施加 3.8A?  

    您是否尝试过将电流校准到 100mA? 如果使用电量计的默认设置、该设置应该足够准确

    这是在 EVM 还是您的 PCB 中?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    使用 100mA 进行校准后、bqstudio 显示的电流可以跟随输入电流的变化、但校准后 CC 增益为 46.258m Ω、实际检测电阻为 1M Ω。在这种情况下、校准是否会影响电池的正常使用? 为什么有这么大的偏差?
    -Zilin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的担忧。 通常、检测电阻并不完美或系统不是完美的 0Ω 电阻、因此我预计在实际系统中会有 1.013mΩ。  

    您能否测量感应电阻以查看电阻是否匹配?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、
    电阻电路布局的检测问题是导致偏差较大的原因。 问题已经解决。 感谢您的回答。