This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:禁用 Down_Deghost 时意外导通

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566658/lp5868-unexpected-turn-on-when-disable-down_deghost

器件型号:LP5868


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在禁用 Down_Deghost 功能时会看到 LED 意外亮起。  

1.这种行为的预期根本原因是什么?

2.为什么即使 LP5868 有消隐时间(如 D/S 中所述的图 8-3)也会出现意外的 LED 接通?

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    我收到了您的问题、并会在更新后立即回复。

    BR、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    我尝试导通 D1、当 DEFT_DEGHOST 禁用时、D2 也会微弱地点亮。  

    我捕获了 SW1 和 CS0 引脚的波形、如下所示。 Downse_DEGHOST 可 在其关断状态期间对每个 CSx 电压进行预充电、  

    BR、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leon、

    该波形有助于正确理解 down_deghost!

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我还有一个需要帮助的人。 您能否在脱机启用/禁用时捕获? 我的客户也想知道这一点。

    如果您有任何介绍此功能的应用手册、请告知我。

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    我看到您发送了电子邮件。 让我们跟踪一下电子邮件。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    谢谢。 然而,这封电子邮件只指出了 有关 deghost 功能的详细信息。 在这一主题中,我们希望大致了解脱宿主。 这两种沟通对我来说都是可以的关于脱宿主。

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    好的、我将在电子邮件中解释故障和停机。

    此致、

    Felix