This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:上电/启用后的 I2C 通信

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569667/lm3435-i2c-communication-after-power-on-enable

部件号:LM3435


工具/软件:

您好、
在 LM3435 数据表中找不到一个值、该值说明了上电或启用后等待多长时间才能与器件发起 I2C 事务。 该值是否存在?

谢谢、

Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    此值不可用。

    上电或使能和启动 I2C 通信之间是否有严格的时序控制要求?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我在启用器件后的第一次写入时看到与器件进行 I2C 通信时出现间歇性问题。 我只是想知道启用/上电/复位后是否有一段时间、像许多器件一样、I2C 没有响应。

    谢谢、

    Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    因为这是一个相对较旧的器件。 恐怕无法获取数据。 但通常、ms 级延迟时间应该足够了。

    除此之外、我是否可以知道您对 LED 驱动器的要求、然后我可以在可能的情况下尝试推荐新器件?

    1. 需要多少个通道?
    2. 每个 LED 的电流是多少?
    3. 调光控制方法是什么、直接 PWM 或通过数字接口 (I2C 或 SPI)?
    4. 是否需要特殊包?
    5. 例如

    谢谢、此致、

    Felix