This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:我们是否有不带 BIAS 引脚的低压降 LDO?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52, TPS7A92, TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569815/tps7a52-do-we-have-low-drop-out-voltage-ldo-without-bias-pin

器件型号:TPS7A52
主题中讨论的其他器件: TPS7A92TPS7A96

工具/软件:

您好、TI 人

我们正在寻找一个用于 小型产品中模拟信号链的 LDO。

因此低压降会使 LDO 降低。

我们想使用像 TPS7A52 这样没有 BIAS 引脚产品的性能。

您对此有一些建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑 TPS7A92。 它具有相同的性能、无偏置引脚、采用 2.5mm x 2.5mm 10 引脚 WSON 封装

    TPS7A96 也是一个很好的替代方案;噪声更低、PSRR 更高、但 IQ 更高。 它采用 10 引脚 WSON 封装