This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B87-Q1:TPS7B8750-Q1 损坏

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569513/tps7b87-q1-damaged-tps7b8750-q1

器件型号:TPS7B87-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

我正在使用 TPS7B8750-Q1 为 MAX14878AWA+隔离式 CAN 收发器供电。  我曾经有 3 次使用 TPS7B8750-Q1、结果表明 TPS7B8750-Q1 出现过流状态、从而对器件造成热损坏。  我尝试在工作台上重新定位此问题、但我无法做到。  我在下面附上了故障零件的图像和相关零件的示意图。  我希望 了解  TPS7B8750-Q1 的损坏情况。

TIA、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO 的输出电流是多少?

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vahnroy、

    除了  TPS7B8750-Q1 外、唯一消耗的电流是  MAX14878AWA+。   MAX14878AWA+数据表中的最大电流消耗可能源于 140mA。  除此之外、它应该远低于 500mA 输出

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darren、

    感谢您提供更多信息。 为了缩小一些原因,我有几个问题。

    1. 器件在损坏后是否正常工作?
    2. 这种损坏何时发生? (即启动,关断)
    3. 损坏后的接地漏电流是多少?

    如果您能提供以下信息、也会很有帮助

    • 启动 Waverform
    • 事件期间的波形(如果可能)

    谢谢、

    Vahnroy