This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI-Q1:Vref 精度计算

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL432LI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570181/atl432li-q1-vref-accuracy-calculation

器件型号:ATL432LI-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在研究输出电压精度计算、并需要低于 ATL432LI-Q1 的规格:

  • 寿命时间容差
  • 温度循环容差

您可以提供哪些帮助吗?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    数据表中列出了基准电压容差规格、其中 B 级为 0.5%、A 级器件在 25°C 时为 1%。

    整个温度范围内的基准输入电压偏差也可在 EC 表中找到、即 27mV (max)

    考虑到中的 基准电压精度、温度偏差、 基准电压变化与阴极电压变化之比 将提供给定 ATL432LI-Q1 型号在最坏情况下的基准电压精度。

    谢谢、
    Joshua