This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:查询 BQ40Z50-DISP 上的引脚的上拉详细信息。

Guru**** 2585915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568953/bq4050-inquiry-about-the-pull-up-details-of-the-pins-on-bq4050-disp

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

技术支持查询:按键电路的 DISP 针脚上拉问题

问题描述

我们遇到的问题是  DISP 引脚电压未能下降到有效的逻辑低电平   1kΩ 下拉电阻器  连接在按键开关和接地之间。 我们要求澄清以下问题:

  1. 如何上拉 DISP 引脚?  数据表提到了一个  DISP 和 PBI 之间的 8kΩ 电阻器 —具体的连接拓扑是什么?
  2. 我们测得 DISP 引脚的电压值约为  4.5V。  为什么测得的 DISP 电压是 4.5V?  哪个内部参数定义了该值? 内部上拉机制的详细信息是什么?
  3. 我们可以用 0Ω 电阻器替换 1kΩ 电阻器吗?  具体的限制或风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jinbin、

    1. PBI 的电压应该等于您的 BAT。 为电容器充电。 PBI 和 DISP 需要该电阻器。
    2. 这可能是浮动电压、通常情况下、如果没有使用、我们会要求客户将其接地。
    3. 通常、如果不使用该引脚、则会对地短路、因此使用 0Ω 应该是可以的。

    -米格尔