This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:数据表中的公式对于 EN 和放大器 OVP 可能不正确

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565094/tps7h2201-sp-equations-in-the-datasheet-may-be-not-true-for-en-ovp

器件型号:TPS7H2201-SP


工具/软件:

您好、
我使用数据表中的公式调整使能和 OVP 电阻器。 我仍然无法启用电子保险丝。 你能澄清一下这个问题吗?







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    目前、EN 引脚的输入电压约为 0.54V(使用 5.5V 输入电压)。 要使器件启用、至少需要 0.56V。

    仿真采用最大规格 0.65V。 因此、对于 5.5V 的输入、最大 UVLO 电平(仍然满足 0.65V 的 EN (max) 规格)约为 4V、电阻为 13.5k 时、Rbot_EN(k Ω)。  

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 如您所说、我更改了值。 现在、即使 100%完成、也不会产生任何结果。
    有什么建议如何解决这个?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    似乎您需要向屏幕添加图和迹线。 下面是 有关如何在 PSPICE 中执行该操作的 PPT。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:
    通常、绘图会自动显示。 下面是我得到的结果

    TPS7H2211 自动完成。 我相信

    TPS7H2201 可能会出现一些问题、因为它显示 100%完成、但右侧绿条中的波形仍然在移动。


    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我们设置仿真配置文件来显示某些在用户看来为“自动“的布线和图。 在 PSPICE 中使用/创建新的或不同的原理图和仿真配置文件时、用户需要添加所需的图和布线。 如果原始原理图发生了重大更改、PSPICE 可能会重置布线和图。

    如果这对我有帮助、请告诉我
    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:
    按钮上有阴影。

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    如果重新启动 PSPICE 不起作用、您可以尝试查看“Display Probe Window“设置是否已更改。  

    选择“Edit SIM Profile“
    转至“Probe Window“
    确保选中“Display Probe Window“(显示探头窗口)

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    我改变了这个,但仍然没有结果,我应该给你的项目文件夹,你在你的机器上尝试它?

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    是的、您可以向我发送项目文件夹、我会尝试查看是否可以让它在我这边工作。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../loadswitch6A.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    感谢您发送项目文件夹。 我会在我有更新时尽快回复您、或者最迟在下周初回复您。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    通过将软启动从.35N 调整到.35U、我得以运行/显示仿真。 但是、存在一些振荡、需要进一步调试。 我会在我有一个调试的更新或最晚在一周结束时回复您。

    谢谢、
    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:  
    听起来不错! 谢谢

    BR、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我能够调试仿真。 软启动连接到接地端、而不是 VOUT。

    e2e.ti.com/.../2318.loadswitch6A.zip

    谢谢、
    伊丽莎白