This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:使用鼠标悬停在某个寄存器上时、Bq Studio Stable 和 Beta 不会显示寄存器信息

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z80EVM-020, BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568655/bq40z80evm-020-bq-studio-stable-and-beta-do-not-show-information-of-registers-when-hover-over-with-mouse

部件号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQSTUDIO、BQ40Z80

工具/软件:

我将 BQ Studio Beta (1.3.128) 与 BQ40Z80EVM-020 评估模块配合使用。 在其他 TI 教程中、当您将鼠标悬停在寄存器位上时、会出现一些对话框、其中显示相关数据。 我从未在我的软件中看到过这种情况、甚至已移至稳定版本 尝试修复它、但仍然找不到它。 如果我为 BQ76952 等其他器件设置了 BQStudio、就会出现这些弹出窗口、  

是否缺少某些内容? 能够从 TRM 快速查看和访问数据将非常有用、因为这些参考文档的长度超过 300 页。 在选择目标板时、BQ40Z80 还会生成错误、其中 BQ 显示“检测到的器件与此应用不兼容!“ 另一个线程 说这可以忽略,但我很好奇,如果它是相关的。

如何打开数据表弹出窗口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Braden、

    我以前从未见过这个。 我认为 bqstudio 没有这个功能。 可能某人刚打开了数据表的一个小窗口。

    -米格尔