This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:*。bqz 文件和快速入门说明问题

Guru**** 2552930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569648/bq76952evm-trouble-with-bqz-file-and-quick-start-instructions

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76952

工具/软件:

bqStudio(版本 1.3.101_Build1)会自动找到固件版本为 7695_0_36 的 EVM、但 安装后唯一可用的*。bqz 目标仅包括 7694_0_[24/28](不是*_36)。

我找到了指向“5710.Monitor_7695_0_36-bq76952.bqz"的“的链接、我已下载该链接并将 bqStudio 指向该链接、但仍然会向我发出警告“器件与此应用程序不兼容“。

总之、使用 BQ76952 EVM 用户指南(2020 年 10 月修订版)中的第 2.2 节“快速入门“、我很难从第 10 步开始...

第 10 步规定设置 CUV 位、但它已经设置好。

第 11 步说“点击 FET_EN 按钮“(我在 bqStudio 中将其解释为 FET_ENABLE 按钮)、该命令会出现在事务日志中、但“Result"和“和“Read Addr“都是“N/A"(“(如果(如果这很重要)。

第 12 步规定电池组电压和 PACK 引脚电压 应“大致相等“、并且已设置 CHG_FET 和 DSG_FET 位、但 PACK 电压几乎接近 0 — 但设置了 FET 位

第 13 步指出、将电压 降至 38V 以下将禁用 DSG_FET 位、PACK 电压将降至 0 — 但都不会发生(Scan 按钮已设置)。

此时、我 再次尝试了 FET_ENABLE 命令。 在命令之后、DSG_FET 位 被禁用、 奇怪的是、堆栈和电池包电压大致相等……

我想知道是否没有*。bqz 文件可以解决此问题并  与《用户指南》保持一致、或者《用户指南》本身是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason、

    您是否需要卸载 BQStudio — 稳定版本并安装 BQStudio - Beta 版本? Beta 版本将提供更多更新的 BQZ 文件、这些文件可能有助于解决您看到的问题。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis,

    我安装了 BQStudio 的测试版、它立即识别了固件、而且不需要我从列表中选择它。 但是、我仍然无法触发 DSG_FET 位。

    附件屏幕截图演示了我看到的问题。 第一条 FET_EN 命令导致 电池组电压和 PACK 电压大致相同、但 DSG_FET 位 复位 (0)。  第二条 FET_END 命令导致电池组和 PACK 电压明显不同、但 DSG_FET 位被设置 (1)。 将电压降至 36V 以下不会 复位 (0) DGS_FET 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason、

    再次检查一下、您的“Auto Refresh“是否已关闭、并且您已打开“scan",“,或者、或者在发送“FET-EN 命令“后按下了“Refresh"?“?

    第一个 FET_EN 命令导致 电池组和电池组电压大致相同、但 DSG_FET 位 复位 (0)

    电池组和电池组电压应与两个 FET 均导通时大致相同。

    我从您的简要屏幕截图中看到 SSA (Safety Status A) 位为红色。 我不确定这是来自 Alarm Status 还是 Alarm Enable 行、但保护可能会导致 FET 关断。 您是否需要检查是否满足这种情况并共享 bqStudio 的完整屏幕截图?

    由于器件进入睡眠模式、CHG FET 可能会关断  Settings:FET:FET Options[SLEEPCHG] 正在启用该位。 为了防止 CHG FET 因进入 SLEEP 模式而关断、您可以通过 SLEEP_DISABLE 命令禁用 SLEEP 模式或启用我提到的 SLEEPCHG 位。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis,

    操作员出错...我意识到我误认为 1 是绿色、0 是红色。 这是 一种不同寻常的配色方案,但  一旦我把头缠绕在上面,它就会像预期的那样工作。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Mason