This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:密封后无法解封

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559036/bq27z558-cannot-unseal-after-seal

器件型号:BQ27Z558


工具/软件:

您好、

我正在测试 BQ27Z558 上的 SEAL/UNSEAL 命令、但我遇到了一个问题。 发送 SEAL 命令(制造命令 0x0030)后、我无法解封该器件。

以下是我的黄金映像序列的简化版本:

--------------------------------------------------------------------------------
;解封装置
--------------------------------------------------------------------------------
W:AA 00 14 04
W: AA 00 72 36
W:AA 00 FF FF
W:AA 00 FF FF
X:1000

--------------------------------------------------------------------------------
;密封装置
--------------------------------------------------------------------------------
W:AA 00 30 00
X:1000


我已选中安全密钥 (0x0035)、并确认它们仍设置为默认值。

我还验证了 OperationStatus (0x0054):

密封前:完全进入

密封后:密封

解封序列后:仍处于密封状态(解封不起作用)

我在这里遗漏了什么吗?


谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    上述解封顺序看起来正确。 确保解封和解封 FA 密钥为默认值、并确保不重置仪表、因为这将导致仪表再次密封。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    经过一些进一步的调查,似乎 SEAL 命令有时起作用,但其他时候则不起作用。 我使用示波器探测了信号(包括 I²C 线路)、这些信号看起来很干净、并且在成功尝试和失败尝试之间基本相同。

    是否存在可能导致这种间歇行为的有关 BQ27Z558 的任何特定信息(某些时序要求或隐藏状态)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    我做了一些测试,发现如果我在密封和解封之间至少有 2 秒的延迟,那么我可以有一个稳定的解封过程。(即使 1 是不够的)这对你来说是有意义的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把它带回。 它是随机的,有时我可以解封,但有时我不能