工具/软件:




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:




您好、Sarah:
更改 C_ISCP 不会根据我最近的测试更改 SC 跳闸电平。 它可能会滤除瞬态并在 SC 跳闸之前增加一些延迟、但该限值似乎是一致的、远低于理论值:
C_ISCP = 100nF
TOC 约为 10ms 时、C_TMR = 680nF
R_IWRN = 100k Ω、对于大约 11.90A 的 OC 跳闸限制
R_ISCP = 2k Ω、对于大约 39A 的 SC 跳闸限制
在大约 28V 的电源电压下使用 1 欧姆负载电阻器、理论短路电流约为 28A、驱动器应允许 10ms TOC、但实际上我们可以在 400us 内看到它跳闸:

在相同的条件下、但将 C_ISCP 更改为 10nF 时、我们会看到驱动器跳闸时间为 100us:

在直接短接至 GND 的情况下开启输出、我们得到:

在 2 欧姆负载的过流条件下开启输出、我们将使用正确的 10ms TOC 查看正确的 OC 行为:

OC 跳变限制似乎可以完全正常工作、它只是与理论值无关的 SC 限制。
你有没有其他想法,为什么这是情况?
谢谢!
Andrei
您好 Andrei、
也许我看到了困惑。
IWRN/I_OC 是唯一依赖 CTRM 来确定关断时间的保护。
如果是真正的 SCP、则具有~5us 的内置响应。 对于您分享的第一个图像、您说当前是 28A、但这很容易是 OCP 事件而不是 SCP ... 请提供 TMR、FLT_I 和电流的示波器屏幕截图。
如果是 OCP、则关断时间仍短于预期。 在这里、我们需要观察是否发生了任何其他导致栅极关断的 FLT。 有时、当两个故障同时发生、导致响应似乎错误时、就会发生这种情况。
谢谢、
Sarah
您好、Sarah:
我需要道歉,因为我在写上面的答复时犯了一些错误,导致了混乱。
S.R.:“ IWRN/I_OC 是唯一依靠 CTRM 来确定关闭时间的保护。 “
A.B.:正确,这也是我的理解,任何高于 OC 阈值但低于 SC 阈值的电流都将启动计时器功能。 根据 CTMR 的值、允许过流在预定义的时间内存在。
如上所述、理论上 OC 限制为 11.9A、SC 限制为 39A、因此这意味着根据 C_TMR = 680nF 的设计、允许任何高于 11.9A 但低于 39A 的电流存在大约 10ms。 我附加的第一张图显示了 28A 过流事件、其中驱动器在大约 400us 内关闭。 我的假设是、驱动器将其视为短路情况、而不是过流情况。 之所以需要 400us 的响应、是因为 C_ISCP = 100nF(按照您的建议)、并且与 C_TMR 无关。 在使用相同负载但将 C_ISCP 更改为 10nF 的情况下、关断响应缩短为 100us。 如果我移除 28A 负载并简单地将输出短接至 GND、我会使驱动器快速关断<10us、这将与您提到的内置响应相匹配。
如果将负载电流降低至 14A 左右、该电流仍高于 11.9A、但低于 39A、输出将在 10ms 左右关闭(请参阅最后一个图)。 这是我期望从驱动器得到的正确 OC 响应。
根据上面的信息和我的第一个评论:
您好、Sarah:
我使用前面所述的相同元件值重新执行了测试:
C_ISCP = 100nF
TOC 约为 10ms 时、C_TMR = 680nF
R_IWRN = 100k Ω、对于大约 11.90A 的 OC 跳闸限制
当 SC 跳闸限制在 39A 左右(考虑 I (ISCP)、Rsns 和 Riscp 容差、范围为 35A 至 45A) 时、R_ISCP = 2k Ω
在下图中、我们可以看到驱动器在输出端连接 1 Ω 负载 (28A @28V) 时的导通行为:

在开启后约 300us 时关闭输出、同时使 FLT_I 和 PD 变为低电平。
C_TMR 仅在此事件后开始充电:

上图指示即使输出电流低于理论阈值 28A < 35A...45A、也检测到短路故障。
如果在大约 17.5A @28V 的负载电流下使用 1.6 Ω 负载、我可以看到检测 OC 时的正确行为:

在达到大约 1.1V ( V (TMR_FLT) 阈值)后、C_TMR 开始充电并将 FLT_I 拉至低电平、仅在达到大约 1.2V 后、PD 才会拉至低电平。
让我知道你的想法!
谢谢!
Andrei
您好 Andrei、
我今天使用 TPS1211 EVM 对此进行了测试。 我使用了不同型号的 TPS48110 器件、但会具有类似的 SCP/OCP 架构。
我使用 25A 的 SCP 限制和 OCP 5A 确认了预期行为。
我使用实际电阻器在 Vin = 15V 时施加 25A 电流。

我仍然没有解释你的情况。 我的第一个想法实际上是您的工作电流高于 OCP。 Im 将在内部检查 OCP 是否有某种压摆率要求。 很遗憾、我们的系统工程师将在下周前为您提供帮助。
请在平均时间确认:
对于 EMI、我想建议 为与 CS1+ 和 CS1-引脚串联的铁氧体磁珠预留占位符。 这些铁氧体磁珠有助于限制高频噪声、并提高内部 IMON 放大器的辐射抗扰度。 推荐的铁氧体磁珠:MMZ1608D121CTAH0。
您还可以考虑在检测引脚上为 X 和 Y 电容器添加占位符。
TPS1211 SCP 比较器的失调电压为 9.36mV、来自 600 x 15.6uA。 600 因子不需要单位。 1211 公式也可以写为 RISCP(欧姆)=(ISC x RSNS–9.3mV)/15.6u。
请记住、我们正在更正此公式以反映–464 而不是–600。
谢谢、
Sarah