This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:引脚分配。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569726/ua78m-pin-assignment

部件号:UA78M


工具/软件:

UA78M05CKCS について調査しております。
データシート 4 引脚配置和功能 にKCS0003Bがありません。μ s
ピンアサインの分かる資料を送付ください。μ s
KCS0003B 図面の1から3pin及びTABは以下で合っていますか?μ A
1:输入
:Ω 常见
3:输出
选项卡:公共

我正在调查 UA78M05CKCS。

数据表的 4 引脚配置和功能中未列出 KCS0003B。

请向我发送一个显示 PIN 分配的文档。

针脚 1 至 3 和 KCS0003B 图上的卡舌是否正确、如下所示?

1:输入

2:通用

3:输出

选项卡:通用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    正确、KCS/KCS0003B 封装的引脚排列与其他封装相同:

    1:输入

    2:通用

    3:输出

    选项卡:通用

    下面是过时版本数据表中的引脚排列图副本、其中演示了引脚排列(这些引脚仍然适用于我们目前以该器件销售的任何封装):

    我记录了在下一版本的数据表中添加图表的问题。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解決しました。ありがとうございます。μ s

    问题。 谢谢你。