This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:具有低电流的高侧开关

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1, INA228, TPS2HCS10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567712/tps1h000-q1-high-side-switch-with-low-current

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件: INA228TPS2HCS10-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您能推荐一款具有低静态电流、低功耗且能够进行导通和关断以及负载诊断功能的高侧开关吗?

请参阅随附的图像以供参考。

此致、

Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    系统的电源电压和负载电流是多少? 需要多少个通道?

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    电源电压:6V 至 18V

    负载电流:500 μ A

    通道请求:1.

    此致、

    Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    TPS1H000-Q1 是可能的解决方案。  可设置的最低电流限值为 50mA。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    该元件不适合我们的应用、因为它具有 5mA 工作电流、在使用 INA228 进行负载电流检测时、这可能会导致电流测量不准确。

    请选择具有较低静态电流或工作电流的元件、以确保通过 INA228 获得准确的电流读数。

    另外、我建议考虑使用 TPS2HCS10-Q1 等其他选项、该器件通过独立的 VDD 和 VBAT 电源运行。 请建议使用符合这些要求的基于 I2C 的元件。

    此致、

    Virali

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rishika:

    请咨询您有关高侧开关和 INA228 放置的建议。 将 INA228 放置在高侧开关之后是否可行? 由于我们需要测量负载的睡眠电流(位于单独的电路板上)、因此请告诉我此配置是否会带来任何问题。

    此致、

    Virali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    抱歉、我错过了这个要点。 我们的任何高侧开关都不兼容 I2C。  TPS2HCS10-Q1 由 SPI 控制。 我可以提供任何其他解决方案吗?

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    请随时提出替代解决方案。

    请查看随附的设计并提供您的反馈。

    此致、

    Virali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    因此、您已经在使用 TPS1H000-Q1 来控制 INA228 的电源、并在 INA228 与负载之间需要另一个开关? 如果是这种情况并且由于 INA/I2C 完全需要 I2C 器件 、那么我们就没有兼容 I2C 的解决方案。  

    谢谢、

    Rishika Patel