This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在 BQ40Z50 的运行状况级别较低时如何提高?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567541/bq40z50-r1-how-to-improve-when-the-health-level-of-bq40z50-is-low

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

影响 BQ40Z50 运行状况级别的参数是什么? 哪些参数用于定义 FCC 和 SOH FCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢

    如果通过提高你的 SOH ,你意味着延长电池的寿命,那么你将需要

    • 以较小的速率 (C/5) 对电池放电。  
    • 确保您的学习周期以正确的方式完成

    FCC 等于学习周期之前的设计容量。 SOH FCC 是学习周期之后的第一个 FCC、在 25°C 下带有仿真弯曲

     SOH 定义为 100%*(FCC_SOH / Design Capacity)。

    -米格尔