This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:无法对 BQ40Z50 R1 放电至 0%进行充电

Guru**** 2551600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567538/bq40z50-r1-bq40z50-r1-discharged-to-0-cannot-be-charged

器件型号:BQ40Z50-R1


工具/软件:

当电池放电至 0%且无法进一步充电时、检查电池电量计以确认 XCHG 已激活且“Max Error(最大误差)“为 100%。 请帮助分析异常原因。 谢谢!e2e.ti.com/.../498174-101C-NG.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢

    您的屏幕截图显示 PACK 中为 0V。 您能否在 PACK+引脚上强制施加与充电阈值相匹配的电压?

    -米格尔