This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:化学物质更新兼容性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547438/bq40z50-r1-chemistry-update-compatibility

器件型号:BQ40Z50-R1
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

以前的文章指出、需要 Battery Management Studio 版本 1.3.125 才能利用最近发布的化学物质更新文件(当前版本 1173、自 7-30-25 起)。

但是、BMS 软件的这个版本和较新的版本 (1.3.127) 列在“beta"文件夹“文件夹下、而“stable"文件夹“文件夹下发布的最后一个版本是版本 1.3.101

因此、我们中的一些人可能对安装和使用“测试版“软件犹豫不决、而更倾向于使用“稳定“软件。

TI 是否计划在“稳定“文件夹下发布更新版的 BMS 软件?

谢谢你

Ralph Faber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

    否、我们没有计划尽快发布新的 BMS 软件。 1.3.101.  是 bqstudio 的最新版本。 我理解您的担忧。 我们每天都在使用此软件、因此我们的团队不应该遇到并解决任何问题。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔!

    感谢您的答复。

    不幸的是、我恐怕你错过了我想提出的问题。

    是的、BMS 软件 1.3.101 是该软件的最新“稳定“版本。

    是的,这个版本工作得很好,我没有问题。

    但是、目前存在新的化学物质更新(更新编号为 1000 及以上)、其中应用手册明确指出、要使化学物质更新正常工作、需要 1.3.125 或更高版本。 当然,如果我尝试在我的“稳定“版本 1.3.101 软件中安装 ChemUpdate ,则整个化学成分列表已消失(显示空白屏幕)。 我邀请你尝试这个,这是相当可怕的经验,发现所有的化学物质都消失了,相当一个冒险,以获得名单回来(没有能力使用最新的 ChemUpdates。

    因此它看起来像 1.3.125 版或更高版本(当前 1.3.127 Build 3 左右是最新下载),但它在网站上被标记为“beta"(“(因此(因此不是“稳定的“)。

    TI 是否有任何解决这一问题的计划? 我不愿意将我的 BMS 软件更新为“beta"版本“版本、但我需要安装 ChemUpdate 1173、因为它具有我们在产品中使用的 Rincell RC41 电池的 ID。

    感谢您为解决这一困境所提供的帮助。

    此致

    Ralph Faber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raplh、

    我的一些同事使用最新的 Bqstudio、但由于它是测试版、我无法保证它是否没有错误。

    我们计划在未来发布较新版本的 bqstudio、因此  1.3.125 未来可能会变得“稳定“。

    -米格尔