工具/软件:
我们有一款 AM6254 定制电路板设计、该设计使用 TP6521907 PMIC、由 12V 至 5V 直流/直流转换器供电。 在直流/直流转换器的输入端、有两个 1 500µF 电容器、提供电源保持功能、以正确关断系统。
我正在使用 12V 实验室台式电源测试逻辑板的电源中断和波动、该电源可以将输出电压从 12V 平稳降低至 0V。
12V 至 5V 直流/直流转换器可在低至 6V 以下提供 5V 稳定输出。 如果我相对较快地改变 6V 标记上的输入电压、逻辑板会断电、然后在没有故障的情况下上电。
如果在 6V 标记上缓慢降低电压、直到电路板断电、那么当升高时、电路板将不会上电。 PMIC 进入断电模式、需要移除其 5V 输入 (VSYS)。 但在这种断电模式下、PMIC 不会消耗任何可察觉的功率、因此我们的 3 个 000µF 电容器将直流/直流转换器的 12V 电压保持很长时间。 打针说、将器件保持拔下几小时以便清除故障以便器件可以再次启动是不切实际的。
我正在尝试确切找出 PMIC 进入的故障、以便我们能够确定如何解决该问题。
在“TPS65219 适用于工业 应用且具有 3 个降压稳压器和 4 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC)“ 数据表的第 56 页顶部、有一个关于 VSYS 电源循环行为的注意说明。 听起来任何关断故障都可能导致计数器递增、然后需要下电上电。 我对此有几个问题:
-哪些事件会产生有问题的停机故障? 故障处理表 7-6 展示了许多会导致关断故障的事件。
-我可以在 UBoot 或 Linux 控制台发生故障后读取 PMIC 寄存器以找出导致 RETRY_COUNT 递增的事件并导致下电上电问题吗? 以及如何读取 PMIC 寄存器。
-我认为,如果重试计数器导致这种情况,如果我禁用它,它将得到解决。 设置的 MASK_RETRY_COUNT 位是否会在下电上电期间持续?
-可能是其他原因导致 PMIC 断电并需要 VSYS 下电上电。 任何想法?e2e.ti.com/.../0245.Power.pdf
-也许我可以涵盖一些外部线路,以获得更好地了解这种情况。
随附了电源电路原理图。
谢谢、
Kris