This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:UCC215xx 有显著差异?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540, UCC21550, UCC21551, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570183/ucc21550-ucc215xx-significant-differences

器件型号:UCC21550
主题中讨论的其他器件:UCC21540UCC21551UCC21520

工具/软件:

您好:

在仔细阅读数据表之前、除了 5.0kV 与 5.7kV 隔离电压之外、UCC21550、UCC21551 和 UCC21540 之间是否有任何显著差异?

应用是使用 IGBT 半桥的三相 SR 电机驱动器。

任何原因,他们不能互换使用?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    UCC21550 UCC21551 几乎相同、唯一的区别在于启用与禁用引脚功能。 亮起 UCC21550 该引脚禁用和开启 UCC21551 该引脚启用。 在这两个器件上、如果 EN/DIS 引脚悬空、出于安全原因、驱动器默认处于禁用状态。

    UCC21540 其 VCCI 输入电源电压范围高于其他两个。 UCC21540 VCCI 范围为 3V 至 18V、而 UCC21550/1 VCCI 范围为 3V 至 5.5V。 UCC21540 此外、 与相比、具有不同的死区时间编程公式 (TDT (ns)= 10 x RDT(kΩ)) UCC21550/1 ( TDT  (ns)= 8.6 x RDT (kΩ)+ 13 )。 UCC21540 具有禁用引脚、如果悬空、则默认启用驱动器。

    我建议您研究一下 UCC21550/1  首先是产品系列、因为它是我们的新一代器件、但如果您的系统不能满足任何规格、请参阅 UCC21520/30/40 产品系列也是一个不错的选择。

    此致、

    Will