This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:CHxUV 故障

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92682-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569939/tps92682-q1-chxuv-fault

器件型号:TPS92682-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在 其项目中评估 TPS92682-Q1 并满足以下问题、您能提供一些意见吗?

在 CC 模式下、当输出对地短路时、FLT 寄存器中的 CHxVU 设置为 1。

当客户消除短路后、客户以每个周期 10ms 的间隔重新读取此寄存器。 在第五个周期 (50ms) 中、即使故障被清除、仍然可以读取 CHxUV=1。 在第七个周期 (70ms) 时、CHxUV 被清除为 0。

这是合理的现象吗? 为什么在 CHxUV 被清除为 0 之前这么长时间? 谢谢。

谢谢。

此致、
常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    您的客户可能已启用 MFT(主故障计时器)-有关更多信息、请参阅数据表的第 7.3.16.3 节和第 7.6.17 节。  

    此致、
    Daniel