This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2–SMBus 通信故障、PACK+、CHG 和 DSG 引脚上无输出电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554354/bq40z50-r2-bq40z50-r2-smbus-communication-failure-and-no-output-voltage-on-pack-chg-and-dsg-pins

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50EV2400

工具/软件:

我们目前正在使用 BQ40Z50-R2 IC 开发电池管理系统 (BMS)、通过 SMBus 通信连接 BQStudio。 电池组配置为 14.8V、4S3P (6600mA)。

我们面临着 SMBus 通信无法与 BQStudio 建立连接的问题。 所附的屏幕截图显示了遇到的错误消息。

在 PCB 级诊断期间、会记录以下测量值:

PACK+和 GND 之间的电压:0V(预期值:~14–16V)。

CHG(引脚 31)和 DSG(引脚 28)处的电压:0V(预期值:~25.95V)。

R20 和 Q3 处的电压:0V(预期值:~14.48V)。

作为参考、随附了原理图。


e2e.ti.com/.../2046.0043_2D00_08_2D00_7081-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这是我们的迫切问题,请你尽快就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、感谢您帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedh、

    很抱歉耽误响应。 为了唤醒电量监测计、需要连接充电器或在 PACK+引脚上施加一定的电压。

    之后、器件将开始从 BAT 引脚供电、您应该能够进行通信。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我遵循相同的过程、但仍然存在问题、bq40z50 无法通信。
    请帮助它是非常紧迫的问题。

    要唤醒、我们需要短接 PACK+和 4P、这样才能将其唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeth、

    我明白。 有时、BQStudio 无法立即确认主机、我尝试再次打开它、它似乎起作用。

    能否将示波器连接到热电阻器 (TSx) 引脚并查看是否存在任何脉冲? 脉冲将指示固件正在运行且器件已上电。

    主机侧的 SMBus 上拉电阻是否正常? 我在您的原理图中没有看到

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    主机端意味着您说的是 EV2400 板?

    如下图所示?




    2.将检查示波器上的热敏电阻


    3、我们使用了以下电路进行设计、这里没有上拉电阻
    e2e.ti.com/.../2.-tidrjp4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是 EV2400 电路板。

    那么电池组上应该有一些电压。 您是否尝试通过电源强制检查 PACK+上的电压?  

    -米格尔