This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:UCC15241 能否以 12V 输出电压运行?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14130-Q1, UCC15240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569974/ucc15241-q1-can-the-ucc15241-be-operated-at-12v-vout

器件型号:UCC15241-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC15240-Q1、UCC14130-Q1

工具/软件:

您好:

我需要设计低功耗 (~1.5W) 24V 至 12V 隔离式直流/直流转换器。 我知道 UCC15241 IC 可配置为单电源模式、但数据表中从 VDD 到 VEE 规定的最小输出电压为 15V。 我知道该 IC 主要用于为隔离式栅极驱动器的次级侧供电、在这些驱动器中、通常不使用小于 15V 的 VDD VEE、但我只想知道如果我尝试在设计为 12V 输出电压运行的单电源模式下将 UCC15241 用作通用隔离式直流/直流转换器会发生什么情况? 直流/直流转换器将无法正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prathik、

    15V 对于 UCC15240-Q1 而言太低。 输入电压和温度决定了最大输出功率、但变压器匝数比也是限制因素。 当您尝试使用 24V 至 15V 电压时、您将处于/接近占空比限制、输出电压将无法进行调节、UCC15240 将关断。 如果您可以在 VIN=12V 的电压范围内运行、则配置为 12V 至 12V 的 UCC14130-Q1 将是您的理想选择。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Steve。 由于有一个非隔离式前置稳压器、我可以灵活地将输入电压调节至 UCC15241(例如)22V。 22V 至 15V 转换是否可行、并且我是否有办法计算占空比或确定 IC 是否可以针对给定输入和输出电压保持调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prathik、

    遗憾的是 、在这种情况下、降低输入电压没有任何帮助。  UCC15240-Q1 并非设计用于 应对此类低输出电压。 以下是 数据表中的最小和最大规格:

    遗憾的是、您无法使用此器件输出 12V 电压。

    此致、

    Carter