Other Parts Discussed in Thread: UCC21220
工具/软件:

我在设计中遇到了 UCC21220 栅极驱动器的问题。
设置:
栅极驱动器:UCC21220、由 12V 直流线性电源供电。
功率 MOSFET:SIHG71N80AE。
直流母线:MOSFET 漏极上+155V DC。
MCU 提供占空比为 5%的 PWM 信号。
所有接地都是共用的(驱动器 COM 连接到总线回路)。
观察结果:
仅连接 12V 电源的情况下、UCC 的低侧和高侧输出均看起来正确。
即使施加 HV 总线、低侧 MOSFET 驱动也正常工作。
该问题仅出现在高侧:
施加+155V 直流母线时、12V 电源会崩溃至~4V 至 5V
UCC21220 IC 快速开始加热。
过一小段时间后、驱动程序将无法正常工作(显示已损坏)。
我已验证的内容:
在施加 HV 总线之前、12V 电源一直保持稳定。
去耦电容器靠近 VCC 放置。
按照数据表中的建议连接自举网络(随附原理图)。
没有可见的短路或焊接桥。
谢谢、
SMIT Patel