This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 3S1P 电池已触发 VIMR PF 问题

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562401/bq40z50-r1-bq40z50-r1-3s1p-battery-has-triggered-the-vimr-pf-issue

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的所有人:

BQ40Z50-R1 3S1P电池出现触发VIMR PF问题 Ω

BQ40Z50-R1 3S1P 电池已触发 VIMR PF 问题

  • 背景:背景:

客户在整机老化后出现VIMR PF保护、充放电MOS关闭、PF置起、电池无输出电压、通讯读取cell 1电压为:4161mV、电芯 2 电压为:4159mV、电芯 3电压为:4160mV。μ V

在机器完全老化后、客户遇到了 VIMR PF 保护、充电和放电 MOS 关断、PF 设置、电池没有输出电压。 电芯 1 电压的通信读数为 4161mV、电芯 2 电压为 4159mV、电芯 3 电压为 4160mV。μ V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PF 状态 B:08、VIMR 置1:显示压差最大为623mV

PF 状态 B:08、VIMR 设置为 1:将最大压差显示为 623 mV。

 

 

 

  • 寿命:最高温度69度、最大放电电流μ m 8709mA:

使用寿命:最高温度 69 度、最大放电电流 8709mA:μ A

 

 

 

 

 

4 μ s、失效:VIMR 500mV 20s:

 

 

5、电路图:电路图:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R1-3S1P-battery-has-triggered-the-VIMR-PF-issue.doc

 

 

 

 

 

  • 断路器规格:NR77AB0 触发温度:77±5℃

 断路器规格:NR77AB0 触发器温度:77± 5℃

 

 

  • 实际测量电芯电压:电芯之间压差 2mV

实际测量电芯电压:电芯之间的电压差为 2mV:

 

 

  • 疑问:问题:

为什么会触发VIMR?记录有显示超过500mV的压差、但实际通讯读取每节电芯电压、显示压差只有2mV。μ s

为什么触发 VIMR? 记录显示压差超过 500mV、但当实际通信读取每个电芯的电压时、显示压差仅为 2mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    这可能是由于第二节电池上的噪声或电池 2+和电池 3+之间的连接器上的电阻更高、因此当您具有高负载 (8A) 时、第二节电池上的电压将下降。 请在此测试期间捕获 bqstudio 日志、看看是否可以再次重现此行为、并查看高负载期间的电芯电压。  

    此致、

    -米格尔