This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:学习周期后 FCC 不正确

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559946/bq40z50evm-561-fcc-is-incorrect-after-learning-cycle

产品型号:BQ40Z50EVM-561


工具/软件:

尊敬的团队:


根据 TI 的建议、我们为 Sony 的 US18650VTC6 3s 电池组执行了学习周期。

之后、我们多次充电和放电以为会增加 FCC、但我只看到 FCC 的变化很小。

电池包的设计容量为 3120mA FCCH、但 2052mA 仅显示 FCCH

我观察到的另一个情况是、在对剩余容量进行放电的同时、RSOC 在总电池包电压从 12.6 伏降到 11.7V 左右之前不会下降。

原因可能是什么、以及如何改进 FCC、请提供帮助。

我在这里附加了配置参数。


谢谢、
Abhishek

e2e.ti.com/.../6014.final.gg.csv