This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:PMIC 未上电。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65223-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566952/tps65223-q1-pmic-not-powering-up

器件型号:TPS65223-Q1


工具/软件:

我有一个使用 tps65223-Q1 实现 PDN-7A5 电源配置的设计。  它为 PMIC 供电、电压为 5.0V。  上电时、我看到 SW1 电源轨开始运行约 6.2ms、然后关断。  这会在停止尝试之前重复几次。  它似乎是过流、但很难判断。   在断电时测量电源轨阻抗会得到一个以 k Ω 为单位的数字。  因此没有死区短路或任何东西。   你对我有什么想法吗?  谢谢!   e2e.ti.com/.../210_2D00_0490_2D00_rva_5F00_b4_5F00_u_5F00_c_5F00_v20250912_5F00_1_2D00_p19v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了 SW4 输出与 SW1 同时的情况。  它在 SW1 之前上电、并变为 5V。  这应该是 3.3V 电源轨。  大约 8ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 SW2 与另外两个放在示波器上。  它正常上升到 1.1V、但最早关断。  当 SW4 变为 5V 时、很难预测哪个芯片会熔断。   

    黄色为 1.8V sw1、蓝色为 SW4(3.3V 时)(但显示 5V)、品红色为 SW2 1.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    由于此器件的所有信息基本上都遵循保密协议、因此我想将此主题移至内部论坛。 您是否有 TI 的销售人员或 FAE 可以帮助您设置这个?

    您是否曾在其他电路板或另一个 PMIC 上尝试过该方法? 为了缩小根本原因、我想获得 PMIC 的中断信息。 请参阅数据表、了解如何读取中断。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复了电子邮件以包括我公司的代表、希望他们可以设置一些内容。   我尝试了另一块电路板、结果也是一样。  主要问题是 SW4 输出为 5.0V 而不是 3.3V。  这可能会导致芯片故障、从而解释任何电源轨上的 OC。  是否有任何 东西 可以选择从 SW4 生成 5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了这个问题。  fb 与 SW4 的连接不正确。  我将在返工后尝试另一块电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返修解决了电源问题。  现在、我有一个复位继续。  INT 未处于低电平、GPIO6 被拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您提供的信息。 我不确定我是否正确理解您。 您是否说 PMIC 的 nRSTOUT 保持低电平、但没有中断? nRSTOUT 引脚上是否有上拉电阻器? 至少在您提供的示意图片段中、我看不到一个。 这是一个没有内部上拉电阻的开漏引脚、因此必须安装外部上拉电阻器。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题。  这是另一个非故意的平面分割。  这导致 PU 不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您的信息。 请将此评论标记为“这解决了我的问题“、因为它会帮助我们。 谢谢!

    此致、

    Niko