This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:TPSM 和 TLVM 之间的行为差异

Guru**** 2812725 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567811/tlvm13630-difference-of-behavior-between-tpsm-and-tlvm

器件型号:TLVM13630
主题中讨论的其他器件: TPSM63603

工具/软件:

您好、

我想询问以下内容。

*我会尝试使用 TLVM13630 来执行运行测试。
输入条件为 24V + 10%、输出为 1.2V (Iout 小于 1A) 和 3.3V (Iout 小于 1A)。
(我们使用两个芯片。)

正如我上面提到的、我首先将尝试使用两个 TLVM13630。 但是、由于供应问题(我们无法在网络商店(例如 TI store/Digikey/Mouser) 上)上找到 TLVM13630 元件。)
因此、我正在考虑是否可以使用 TPSM63603 作为替代器件。
我已经注意到、主要区别在于输出电压范围和同步功能。
我有以下问题。

q、正如我查看的数据表所示、TPSM63603 和 TLVM13630 之间的电气特性似乎相同。
如果我使用 TPSM63603、能否观察到在上述输入/输出条件下使用 TLVM13630 时出现的行为结果?
(换句话说,这些相同的芯片唯一的差异是 ATE 条件吗?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida San:

    TPSM63603 是  TLVM13630 的直接替代产品(例如,功能相同,引脚排列相同,在参数上等效或更好)、您应该在两个器件之间的相同输入/输出条件下获得相似的性能。  

    谢谢、

    此致、
    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    >您应该获得类似的性能

    你能说“相同“的性能不是“相似“在输入/输出条件下,我在上一个线程中描述的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida San:

     TPSM63603 的工作范围比 TLV13630 宽 — 因此“AME"性能“性能并不准确。 性能是“偏振“的、数据表规格和特性非常匹配。 我不预计这两款器件之间会有差异、实际上客户可以使用 TPSM63603 而不是 TLVM13630。

    但是、 如果客户计划将其用作双源代码、则应进行系统验证。

    谢谢、

    此致、

    Taru