This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:4CC "GPPI"示例

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567468/tps26750-4cc-gppi-example

器件型号:TPS26750


工具/软件:

我正在使用 TPS26750、似乎无法弄清楚 GPPI 4CC 命令。  我已成功使用其他不需要 InputX 数据的 4CC 命令、但无法确定 GPPI 命令。  我已附上 ane2e.ti.com/.../4CC-GetStatus-Attempt.zip I2C 尝试捕获的内容、但始终会收到“!CMD“响应。  在捕获中、我尝试按照 TRM 第 72 页图 5.1 中的示例进行操作。

另外、我想知道如何强制 TPS26750 通过 I2C 命令发送硬复位?  谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    为了 GPPI、我给我一些时间来了解 I2C。 您是否也有此情况的 PD 日志、当您向端口伙伴发送命令时?

    对于硬复位、我们没有强制硬复位的特定命令、但您可以 写入端口配置寄存器、这将导致断开、相当于硬复位。

    您无需编写新的设置、只需重写配置中已有的内容就足够了。 也可以使用 GAID 命令、但如果系统中没有 EEPROM、则必须通过 I2C 重新加载配置。

    谢谢您、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、  

    感谢您的快速答复,仔细检查我的工作,我翻转了 GPPI 的顺序,而不是写 IPPG 到注册表。  修复使 Get_Status 消息成功通过。  写入端口配置寄存器会导致断开连接、因此也要谢谢您。  再次感谢,对不起我的愚蠢错误。

    -Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    很高兴听到这个问题得到解决!

    谢谢您、

    Kevin