This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:48V 汽车系统中的浪涌保护方法。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503-Q1, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567525/lmr36503-q1-methods-for-surge-protection-in-48v-automotive-systems

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38010

工具/软件:

我正在开发一个用于 48V 汽车系统的控制器板。

48V 系统的正常输入范围为 36V 至 54V、因此难以选择 TVS 二极管来提供浪涌保护。

我无法找到合适的 TVS 二极管来与 TI 的 LMR36503-Q1 直流/直流转换器配合使用。

您能否建议使用合适的 TVS 二极管或其他浪涌保护方法?

另外、如果有一个输入范围高达 80V 的 DC/DC 转换器、选择 TVS 二极管似乎有很多选择。 您是否有任何 DC/DC 转换器建议?

我想要一个输出 5V 或 3.3V 且最大电流消耗为 0.3A 的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对 TVS 二极管的选择不太熟悉、因此找不到任何适合该电压范围的二极管。

    对于 80V 转换器、您可以考虑采用符合输出要求的 LMR38010。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我检查了 LMR38010、看起来不是一款汽车产品。

    您是否有汽车用 80V 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件有一个汽车型号: https://www.ti.com/product/LMR38010-Q1

    此致、

    Niranjan