This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:寻找效率为>90%的降压转换器 (19.5V→5V、1.5A、紧凑型 PCB)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568117/tps62130-looking-for-a-buck-converter-with-90-efficiency-19-5v-5v-1-5a-compact-pcb

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TPS5430

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计一个需要将 19.5V 直流(输入)降至 5V 直流(输出)的电源、最大负载电流为 1.5A

关键要求:
- 1.5 A 负载下效率>90%。
- IC 应支持高达 3A 的输出电流以提供余量。
-首选同步降压转换器。
-有限的印刷电路板空间:大约 20 x 20 毫米用于整个电源电路。

请您推荐:
1.合适的 TI 降压转换器 IC。
2.可用于测试的 EVM(评估模块)。
3.类似条件下的应用手册或参考设计。

输入电压固定为 19.5V(来自适配器)。

非常感谢您的支持。

此致、
[Hieu 先生]