This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:PMP41145 和 UCG28826EVM-093 参考设计问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41145, UCG28826EVM-093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568066/ucg28826-pmp41145-and-ucg28826evm-093-reference-design-question

器件型号:UCG28826
主题中讨论的其他器件:PMP41145

工具/软件:

是否可以调整这些参考设计、以便将其直流输出电压设置为在 65W 范围内高达 29V?

如果是、我需要考虑哪些因素?

提前感谢、
Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、  

    是的、您可以在 PMP41145 参考设计中调节反馈电阻分压器以获得 29V 输出电压、同时保持 65W 的输出功率限制。 但在 UCG28826EVM-093 评估模块中、您无法做到这一点、因为使用的 PD 控制器 WT6636F 支持 USB PD 3.0 标准、29V 不是标准值。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    此致

    Anita