This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275C:额定温度列为 125°C 最大值、但未在数据表中列出。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567461/tps51275c-temperature-rating-list-as-125c-max-but-not-in-datasheet

器件型号:TPS51275C
主题中讨论的其他器件:TPS51275

工具/软件:

我通过 TPS51285 找到列出的器件、它列出的工作温度范围为–40°C 至 85°C。 此范围反映在数据表中。

我的问题是 TPS51275 要求的范围为–40°C 至 125°C、但数据表报告的确切范围与另一个器件相同。 哪一项是真的? 这款器件有可能满足我们的扩展范围要求、但如果也是 85°C 解决方案、我就无法在中进行设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javen:  

    请查看“封装信息“下的工作温度。 它明确指定了与 OPN 相同的器件。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautum,

    感谢您给我展示这个。 不过、这是增编。 在“建议运行条件“页面上:

    它明确规定–40 至 85°C、没有星号表示任何条件、或“见注“等 大多数工程师没有时间或认为要在附录中查找应该在前几个规格页面中提供的信息。 因此、我选择了 Richtek 器件、该器件清楚地规定了工作温度、而不会引起混淆或疑问。


    此致、

    Jacen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这里的困惑。 我们一定会相应地查看和更新数据表。  

    此致、

    Gautam