This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916-Q1:关于从 ASIRB 仪表组应用中拖曳的安全关键型信号灯

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916, TLC5916-Q1, TLC6C5724-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564236/tlc5916-q1-regarding-safety-critical-tell-tale-drving-fro-asilb-instrument-cluster-applciation

器件型号:TLC5916-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5916TLC6C5724-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是用于 ASIRB 仪表组应用的安全关键信号灯驱动的 TLC5916。 请告诉我该 IC 可以提供哪种诊断。  考虑到安全关键程度 IC、这也是他们在此解决方案中更好的选择。

此致

Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家会检查和更新您很快...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maoj:

    对于 TLC5916、提供了过热检测、开路负载检测和 GND 短路检测。  有关详细信息、请参阅数据表: TLC591x 8 通道恒定电流 LED 灌流驱动器数据表(修订版 D)中的第 5 章和第 9 章

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    感谢为此诊断提供输入适合 ASIL B Tell Late LED 显示屏。 您是否推荐用于仪表盘信号灯 驾驶的任何其他 IC? 最小通道 8、9 至 16   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家将在下周为您提供最新信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maoj:

    TLC6916-Q1 不具有功能安全功能、但我们将在今年年底前发布另一款 8 通道灌电流器件。 该器件 采用 SOT DYY16 封装、每通道具有 100mA SPI、符合功能安全标准、并根据 ISO26262 工艺开发。 该器件可以级联以达到 16 个通道、在同一器件系列中、我们稍后将提供 24 通道器件。

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    我们的基本需求是 LED 驱动器 SHA 检测 LED 故障(开路,短路)并 使用中断向 MCU 提供反馈。 当前的 IC 提供了该接口、但如果 LED 驱动器本身失败、所缺少的是 MCU 无法检测到。 您能为该选项或其他选项建议在软件或硬件添加方面的任何变通办法吗?  

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    TLC5916-Q1 没有因 LED 故障而产生的中断引脚。 为了让 MCU 检测 LED 的故障、您需要读回状态。 此外、TC5916-Q1 很难直接报告芯片故障本身。

    但对于 我提到的新器件、我们将有中断引脚、还可以检测芯片故障。 请问您的项目状态如何? 如果仍然允许更换器件、那么我们的新芯片可能会是更好、更方便的选择。

    此致、

    Jane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    考虑到这一点、我们考虑使用 TLC6C5724-Q1 汽车类 24 通道完整诊断功能。 我假设它将与 UC 持续融合。 我们处于冷冻设计状态。 如果将来设备启动时、我们将再次检查、是否可以使用 新部件对其进行复制。 目前、我们仅使用 8 个 LED 作为安全关键型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    好的、没问题。 如果您还有其他问题、请随时与我联系。

    此致、

    Jane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jane:

    您能否确认  TLC6C5724-Q1 汽车 24 通道、完全诊断功能适用于考虑诊断的 ASIL B 仪表组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们的专家将在下周检查并更新您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    是的、TLC6C5724-Q1 能够正常工作。 它的功能时基故障率可如下所示: TLC6C5724-Q1 功能安全、时基故障率和失效模式分布式。

    此致、

    Jane