This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM-GUI-SW:有关超小电桥设置的问题

Guru**** 2553400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568836/bq76pl455evm-gui-sw-question-about-minimal-bridge-setup

器件型号:BQ76PL455EVM-GUI-SW


工具/软件:

我已经查看了此 IC 的电桥样片、它使用升压稳压器产生 12V 电压、并通过内部稳压器/外部晶体管 LDO 为 IC 供电。 数据表告诉我、此芯片也可以通过向 VDIG(和 VIO) 引)引脚供电、同时通过器件配置 CMD 0x0E 启用内部稳压器来供电。  对于最小边缘配置、这看起来很原始。 我不会测量电压引脚上的任何内容、只会使用 HTI 芯片让 CPU 与以菊花链形式连接的一串其他 BQ76PL455 通信。   我是否错过了沉思? 为什么要使用升压稳压器进行电桥采样? 如果我想要直接将芯片供电至 VDIG、禁用内部稳压器并将所有检测引脚接地、我是否会违反/中断任何行为?  这将是真正的简约。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeroen、

    我们不建议在任何新工程中使用这些器件。 BQ796xx 器件的更新系列更安全、更准确。  

    你可以做你建议的事情。  

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与已经安装此芯片的(传统)器件连接、由于芯片间通信是 专有的、因此我没有太多选择。  如果你知道一个较新的模型芯片,可以在菊花链连接 到这个较旧的模型,那么我会很感兴趣。

    感谢您确认我可以通过外部电源为芯片供电、将电池“检测“引脚接地、仅将芯片用于上行通信。 一种 UART 转 ISO-SPI(?) 沟通交流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我尝试了使用 DIG 上的 5V 电压和顶部/检测引脚接地或 5V 为器件供电、但我没有得到芯片的响应。 顶部引脚电压为 12V 时、它就会带电。 是否有任何方法,我可以使这个工作只有 5V 和没有升压?  只使用升压使感应引脚快乐会感到愚蠢。

    谢谢

    耶罗恩