This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:FB 漏电流

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569783/tps51388-fb-leak-current

器件型号:TPS51388


工具/软件:

你好  

FB 引脚的漏电流是多少? 我在数据表中找不到。 需要使用该值来确定反馈电阻器值。

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koyo、

    我们没有 FB 引脚电阻器的确切值、但您可以将其以兆欧为单位进行考虑。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    我知道我们可以使用 1M Ω 作为反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koyo、

    您可以考虑 FB 引脚的内部电阻为 1M Ω、但连接的外部电阻分压器应采用 K Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    FB 引脚的内部电阻是多少? TPS51388 的输出电压可调、并且块中没有电阻器。 我的原始问题是 FB 引脚的漏电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koyo、

    反馈引脚上没有这样的电阻器、由于电路在内部连接到 FB 引脚(例如比较器)、我将指向 FB 引脚上的输入阻抗。

    因此、FB 引脚的输入阻抗将在一些兆欧、这将导致非常低的漏电流(以 μ A 为单位)、我们没有这方面的确切数据。

    您能准确地告诉我您面临的问题吗?

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh

    我知道 FB 引脚的阻抗符合 Mohm 顺序。

    这不是问题。 大多数直流/直流稳压器具有 IFB 规格、但 TPS51388 没有、因此我无法为客户确定合适的分压器值。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koyo、

    遗憾的是、 数据表中没有此规格。

    - Hitesh