This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS65941515 VIO_IN/VCCA 上电序列

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568662/tps6594-q1-tps65941515-vio_in-vcca-power-up-sequence

器件型号:TPS6594-Q1
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们的系统将使用 TPS65941515 作为单个 PMIC 为 DRA821U4 供电。  我们遵循 SLVUCD4(2022 年 11 月)“使用单个 TPS6594-Q1 PMIC 为 JacintoTM 7 J7200 DRA821 供电的用户指南、PDN-2A。“

但是、我们需要通过 VIO_IN、而不是  SLVUCD4 中的 3.3V、使用 1.8V 电压为 TPS6594 GPIO 供电。  对于 VIO_IN (1.8V) 和 VCCA (3.3V) 的上电/下电时序、是否有任何建议和/或要求?

谢谢、
Gerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“265373" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568662/tps6594-q1-tps65941515-vio_in-vcca-power-up-sequence ]对于 VIO_IN (1.8V) 和 VCCA (3.3V) 的上电/断电时序、是否有任何建议和/或要求?

    VIO_IN 应同时上电或在 VCCA 之后上电、但之前不上电。  

    此外、必须在任何配置为推挽输出的 GPIO 在上电序列中变为高电平之前提供 VIO_IN。 (GPIO9 和 GPIO11)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢。

    我可以以菊花链方式连接两个稳压器的 PGOOD 输出:3.3V -> 1.8V -> TPS6594 启用。  (文档表明 TPS65941515 将引脚设置为启用(而不是 nPWRON)。)

    我们的 3.3V 和 1.8V 稳压器由同一电源(本例中为 12V)供电、因此、如果我们要通过 OVPGDRV 引脚使用过压保护功能、则需要第二个 FET 来同时关断 1.8V VIO_IN 电源轨。

    这一切听起来对您来说是正确的吗?

    GerryL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“265373" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568662/tps6594-q1-tps65941515-vio_in-vcca-power-up-sequence/6046392

    我们的 3.3V 和 1.8V 稳压器由同一电源(本例中为 12V)供电、因此、如果我们要通过 OVPGDRV 引脚使用过压保护功能、则需要第二个 FET 来同时关断 1.8V VIO_IN 电源轨。

    这一切听起来对您来说是正确的吗?

    [/报价]

    使用 3.3V 至 1.8V 降压转换器而不是 12V 至 1.8V 降压转换器可能更高效且更具成本效益。 将其放置在安全 FET 之后、使其由 VCCA 和 PMIC 供电可以对其进行保护。 您仍然可以使用 PGOOD 菊花链、但这将为您节省第二个 FET 的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢。  已采取行动。  大家可以收看。

    GerryL