This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:TPS2661x 仿真

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570111/tps2661-tps2661x-simulation

器件型号:TPS2661


工具/软件:

我希望通过高达 30V 的电压电源(来自电压源)对 4 –20mA 模拟输入实施保护。如果传感器连接悬空(以便我的电路的 GND 与其中一条外部传感器导线不匹配)、这会更好。
只需一个电流测量方向。 我想避免使用双极电源。
我尝试根据网站上微芯片页面上的连接图在 PSPISE for TI 中对 TI 模型进行仿真。

因此、PSPICE 显示的电流不足、低于 1 纳安。


请建议使用 TI 元件的紧凑电路解决方案以及如何进行充分仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    面临的挑战是、PSpice 不允许您将任何网络悬空。

    请尝试以下操作。 但我建议获取 EVM 并进行评估。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得出的结论是、这一模式的效果不是很好。 特别是、即使 EN 引脚中的内部上拉电阻器也不起作用、电压也必须由外部提供。 该模型顽固拒绝使用输入端的电压源(即使使用限流电阻器)。 在大多数情况下、仿真会因错误而崩溃。
    您从哪里获得了这个图? (看起来像是来自一些 PDF 文件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我们的团队使用输入端的电流源进行评估、以模拟器件的电流环路保护。  

    如果合适、请尝试使用。

    遗憾的是、PSpice 工具在使用各种接地基准时存在局限性

    BR、

    Rakesh