This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62893-Q1:如何对 TPS62893 进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62893-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570803/tps62893-q1-how-to-program-the-tps62893

器件型号:TPS62893-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好:

我们是为 FPGA 供电的评估候选直流/直流转换器。 我们认为 TPS62893 是一款很好的转换器、但我们不清楚可以使用什么器件来对其进行编程。 该器件是否受 Fusion Digital Designer 和 USB 接口适配器支持?

如果没有、可以使用另一种方法对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS62893-Q1 通过 I2C 接口进行通信。  该 EVM ( https://www.ti.com/tool/TPS62893EVM-012) 与 USB2ANY 适配器配合使用。

    是这样吗?

    如果您尚未完成此操作、可点击产品文件夹上的“Request"按钮“按钮以申请完整的 D/S

    谢谢、

    Chris