This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:采用 BQ25756 的 140W 仅供电方应用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570353/tps26750-140w-source-only-application-with-bq25756

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

您好、

我最近看到了此主题、其中详细介绍了如何仅使用配置 EEPROM 芯片将 BQ25756 + TPS26750 配置为仅供电方配置: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470010/tps26750-tps26750-source-only-configuration-for-240w-usb-c-pd-3-1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps26750%2520source-only#

但是、像这里这样的其他应用则认为不支持仅供电应用、而仅受电和双角色应用则使用 BQ25756 + TPS26750。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525951/tps26750-source-only-240w-pps-avs/5866573?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps26750%20source-only# 

哪一个是正确的? 我希望从 30 - 40V 直流输入生成 140W USB-C PD 源。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    后者会准确、因为器件不会很容易地置于仅供电配置中。 可以想象、这可以通过 PD 控制器和支持直流/直流功能的控制器之间的大量软件/MCU 交互来实现、但我们目前没有现成的参考设计。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    谢谢。

    此致、

    雨水