This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:GPIO 可用性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570811/tps25751-gpio-availability

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS26750

工具/软件:

尊敬的团队:

对所使用的 GPIO 有疑问。 任何未映射到事件的 GPIO 都可以改为常规 GPIO(I/O 信号)。

上下文中、我们可能会耗尽 MCU 上的 GPIO、想了解使用我们所使用的 TPS 器件上提供的 GPIO 的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihir、  

    MCU 可以手动将 TPS25751 GPIO 输出控制为高电平或低电平。 在 GUI 工具中、将 GPIO 事件设置为“Output Enabled without Event“(仔细检查并确保设置了 Output Enable 位)、并使用 4CC 命令 GPsh(将 GPIO 设置为高电平)和 GPsl(将 GPIO 设置为低电平)将特定 GPIO 设置为高电平/低电平。 此内容将在 TPS25751 技术参考手册的后续修订版中添加、目前您可以参考 TPS26750 TRM 的以下屏幕截图:

    如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 这对您很有帮助。 这些命令是否适用于所有模式或仅限于 APP?

    相反、它们也可以用作输入(在无事件的情况下启用)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihir、  

    这些命令仅在 PD 控制器处于 APP 模式(在 PTCH 中 GPIO 处于高阻态状态)后才可用。  

    您能详细说明一下 它应该如何作为输入发挥作用吗?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就像是一个中断。 每当级别发生变化时、我们都要阅读它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nihir、  

    我们没有将 GPIO 作为通用输入引脚的直接选项、类似于“无事件时启用输出“、但是可以通过寄存器 0x72 读回 GPIO 状态、以了解 GPIO 引脚是高电平还是低电平。 我需要在结束时仔细检查是否需要设置任何特殊配置才能使其正常工作。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin