This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:最长看门狗时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570125/tps7b63-q1-maximum-watchdog-time

器件型号:TPS7B63-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以知道最长看门狗时间 tw? 最大看门狗时间的容差是多少?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    twd 的最小/最大限值可在此处的 EC 表中找到:

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    我不明白。 如果 EC 表中的最大 twd 为 55ms、为什么在表 7-1 中列出 500ms?

    客户将 R (ROSC) 设置为 400k Ω 是否可行?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    twd 的指定限值取决于 R_(ROSC) 的值、我希望下表有助于澄清:

    R_(ROSC) 条件 定性差异 裕度
    R_(ROSC)= 20kΩ    根据绝对 ms 指定
    FSEL=LOW: 9-11ms
    FSEL=HIGH: 45ms 至 55ms
     20kΩ≤R_(ROSC) ≤100kΩ 根据 ROSC 发生的任何精确值的误差百分比指定 –10%- 10%
    R_(ROSC)> 100kΩ 不是“电气特性“表保证的、但预计该容差 –15%- 15%

    请注意、前两个条件 (ms 和±10%在 R_(ROSC)= 20kΩ 无论如何都有效相同)

    客户将 R_(ROSC) 设置为 400kΩ 是可行的、但任何超过 200kΩ 的值 的容差都将被视为未指定。

    此致、

    Gregory Thompson