This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767D3:意外复位

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS767D3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570461/tps767d3-unexpected-reset

器件型号:TPS767D3


工具/软件:

我们需要对在其中一个电路板中实现的 TPS767D301PWP LDO 稳压器提供支持。

客户投诉 LDO 产生意外复位。

LDO us 与 5V 输入电压一起用于生成 1.9V 和 3.3V 输出电压。

我们使用输入电压的变化进行了测试、我们注意到、一旦输入电压降至 4.65V 以下、就会生成复位。

根据数据表、最小输入电压为 VOUT +压降= 3.3V + 0.575 = 3.875V

您能帮助我们了解为什么在 4.65V 下生成这个复位吗?

生成复位后、输出电压仍然正常工作。

 

以下是我们电路板中 LDO 的实现方式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    4.65V 输入应提供足够的余量来提供 3.3V 和 1.9V 输出。 对于所示的原理图、我唯一需要关注的是输出电容器 ESR。 TPS767D3 需要一个 60mΩ 至 1.5Ω 的输出电容器 ESR 来实现稳定性。 虽然铁氧体磁珠会给 1µF 陶瓷电容器增加一些串联电阻、但输出端的有效 ESR 仍可能足够低、从而可能出现稳定性问题。

    3.3V 或 1.9V 输出是否显示任何异常输出瞬态(即使持续时间很短)或振铃的迹象? 任一输出上的快速瞬态压降可能会降至复位阈值以下、从而导致这种行为。

    此致、

    Alex Davis