This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616-Q1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570701/bq79616-bq79616-q1

器件型号:BQ79616


工具/软件:

您好团队  

我正在设计带有 BQ79616 电池监测系统的 16S1P 电池组。 在 BMS 板测试期间、在 BQAutoEval 1.0.4 中观察到以下参数软件。

AUX_CELL =–6.2498

GPIO =–5.001

BAT = 34.82

REFL = 1.095

VBG2 = 1.095

AUX_VREF4P2=4.2365

AVAO_REF = 2.466

AVDD_REF = 2.461

OV_DAC =- 6.2501

UV_DAC =–6.2501

OTCB_DAC =–6.2501

UT_DAC =–6.2501

VCBDONE_DAC =–6.25

VCM1 = 2.5

VREF4P2 = 4.2283

REFh = 0000

DIGH_MAIN =–5.0001

DIAG_AUX =–5.0001

我只是想通过任何支持性的数据表来确保这些值的正确性。

此致

Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    似乎负责读取这些值的大多数 ADC 都已关闭、这就是为什么它们似乎没有意义。 我没有看到报告的值有任何问题。

    谢谢您、

    Zachary