This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78706Z100:CHG 和 DSG FET 未从 BQStudio 启用或禁用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567426/bq78z100-chg-and-dsg-fets-not-enabling-or-disabling-from-bqstudio

器件型号:BQ7870Z100
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

使用 BQStudio 和 BQ78706Z100、我能够正常访问数据闪存和其他 AltManufacturerAccess () 命令(例如同时关断和 FET 关断)、但无法单独切换 CHG 或 DSG FET。 这是从提供的快速命令列表(完全解封后)或从高级控制中发生的。 似乎有些事情正因阻止这种级别的控制而挂起。 有关 BQStudio 信息、请参阅图像。 有什么想法吗?

- AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保电流为零(无充电和放电电流)。 该电量监测计具有基本的安全覆盖功能、在存在放电或充电电流时该功能有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法在基准测试中覆盖此功能? 或者、该覆盖功能仅在使用 0x0022 FET 控制时存在吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是如果有电流、FET 体二极管会烧毁。

    启动时、您可以自行承担调整电流的风险。 阈值是放电和充电电流阈值。 如果您设置这些值高于实际电流、那么电量监测计不会自动导通 FET、但您有损坏 FET 的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 从这里开始