This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:对 LBIST 故障的故障监控和寄存器映射 CRC

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570789/tps6594-q1-fault-monitoring-of-lbist-failure-and-register-map-crc

器件型号:TPS6594-Q1


工具/软件:

您好、

PMIC 详细信息

在以下情况下、我想确认寄存器中记录的错误是否会在故障恢复后保留其值或清除。

场景 1.

1.上电期间第一次尝试 LBIST 失败。

PMIC 设置 BIST_FAIL_INT 位并启动有序关断。

3、PMIC 转换到安全恢复模式、然后进行初始化 (INIT)。

4.再次执行 LBIST 并成功通过。

5.在上一步中通过 LBIST 后、BIST_FAIL_INT 位是否保持设置状态、或者是否自动清除?

场景 2.

同样、如果“CRC on register map“(寄存器映射上的 CRC)检查在第一次尝试时失败、但在有序关闭后的下一次尝试时通过、

REG_CRC_ERR_INT 位中记录的错误是否会保持置位状态、或者是否会被清除?“

谢谢、

Pramod Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIST_FAIL_INT 和 REG_CRC_ERR_INT 不能自行清除。  对于这一部分、它们只能由主机清除。